主题中讨论的其他器件:DRV8304、 MSP430F5529
大家好、
我们的器件存在问题。 下面是查询。
"
我最近购买了电机驱动评估板(BOOSTXL DRV8304)。。。连接电机时存在一些软件问题。 我想澄清是软件问题还是硬件问题。
我已合并 Launchpad 和 DRV8304评估板。 现在我已经上传了示例代码梯形传感代码、然后我打开了升压 XL 软件。
它显示电源电压过低、但我已经检查了提供24V 作为主电源的主电源
"
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的器件存在问题。 下面是查询。
"
我最近购买了电机驱动评估板(BOOSTXL DRV8304)。。。连接电机时存在一些软件问题。 我想澄清是软件问题还是硬件问题。
我已合并 Launchpad 和 DRV8304评估板。 现在我已经上传了示例代码梯形传感代码、然后我打开了升压 XL 软件。
它显示电源电压过低、但我已经检查了提供24V 作为主电源的主电源
"
此致、
梅纳德
尊敬的 Maynard:
您是否知道 客户是否正在使用 MSP430F5529 LaunchPad 开发套件? 该软件专为该 MCU 编写、因此如果他们尝试使用不同的 MCU、则代码将不兼容。 如果他们使用的是正确的 LaunchPad、那么您能否让客户探测 VSENVM 接头引脚? 这是 J5引脚3
VSENVM 引脚在下面的蓝色圆圈内:
我想确保该引脚上有电源、因为这将是软件用来判断主电源上是否有足够高的电压的结果。 该引脚上的电压必须大于大约0.419V、以便控制器认为电源电压足够高。 如果电源为24V、则 VSENVM 引脚上的电压大约为2V、前提是一切正常。 如果客户看到该引脚上的预期电压、则最好仔细检查、以确保他们没有意外地将 Launchpad 插入到接头中的错误方向。
此致、
Anthony
尊敬的 Maynard:
听起来不错。 当它们连接 launchpad 时、VSEN 是否会降至0V? 一种可能的情况是、如果它们通过将 BOOST-XL 置于右侧一行而意外地对齐 Launchpad 上的 BOOST-XL、则会导致 MSP430的接地端连接到 BOOST-XL 的 VSEN。 下图显示了将 BOOST-XL 连接到 Launchpad 的正确方法、以黑色框标出、可能未对齐的连接以蓝色框标出。
此致、
Anthony