This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV3245AQ1:BOOSTXL-DRV3245AQ1

Guru**** 1783340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/988121/boostxl-drv3245aq1-boostxl-drv3245aq1

器件型号:BOOSTXL-DRV3245AQ1

大家好、

   我们使用 DRV3245AQ 驱动三相 BLDC 电机。 问题如下所示。

1.完成 SelfTest 后、nFault 变为高电平。

2.我的软件向引脚(INHx、INLx)发出 PWM 输入请求

此 PWM 生成开始后、nFault 会在4ms 内进入并报告为 STP_ID 错误(击穿)。

4.在测量 AVDD 时,DVDD 此时会出现电压波动(DVDD 变为大约6V,AVDD 变为大约6.5V)。 但这并不是每次都相同。

在这个 nFault 下拉至低电平、报告为击穿故障后、STP_ID、一段时间 CFG_CRC_ID。

6.某段时间内 nFault 未下拉、然后报告 VGS_Phase_U、VGS_Phase_V、VGS_Phase_W

此外、所有6个 PWM 输入线路被拉至低电平(INHx、INLx)

我在这里附上了可能的示波器图像。 请帮助我解决此问题

e2e.ti.com/.../DRV3245AQ_5F00_Q1_5F00_Supply_5F00_Voltage_5F00_Toggling.docx

e2e.ti.com/.../9067N_5F00_SCH_5F00_Motor_5F00_Driver.pdf   e2e.ti.com/.../8820J_5F00_SCH_5F00_MicroController.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthikumar、

    您使用的是 EVM 还是您自己的电路板设计? 您能否显示包括电源连接和电机连接在内的设置图片?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢重播、这里有更多的说明。

    我们在自己的电路板设计汽车应用(电子动力转向 ECU)中使用此 IC。infenion TC37xx 控制 TI IC。

     实际电机未连接。 作为第一步、我期望的是连续 PWM GHx、GLx。 我在这里附上了2个原理图(一个用于 TC37XX、另一个用于 TI)  

    电源为13.5 (UBAT_P_A)--> PVDD

    2.在主要帖子中包含了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIKUMAR、

    请在明天之前给 Adam 回复此主题。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthikumar、

    击穿保护功能会在输出端出现击穿时检查输入信号。 换句话说、如果您命令 A 相高侧和低侧的输入打开、则输入缓冲器将触发击穿条件、器件将遵循数据表"8.3.5.3击穿检测和可编程死区时间"部分中列出的行为。  

    对于 VGS 故障情况、您能否发送一个图、在触发故障时故障寄存器中提到的相位的同一图上显示 GH/SH/GL/SL? 我们想看看这四个信号在做什么会导致 VGS 故障。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、我将共享请求的图。 在此之前、您可以帮助我了解 IC 的以下行为

    1. AVDD、DVDD 电压切换是否为预期行为? 它是否不会复位 IC。

    2.很多时候、除了击穿错误、我还可以看到 CFG_CRC 错误!

    何时报告 CFG_CRC 错误。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthikumar、

    AVDD 和 DVDD 关闭不是通常的行为、这意味着系统存在问题。

    数据表详细描述了所有故障、请检查寄存器说明和文本。

    CFG_CRC_FAULT 表示 CRC 校验所涵盖的寄存器中存在一些损坏。 这可能是由于不一致的电源/复位/编程问题造成的。

    INX 和 SPI 信号上可能存在一些噪声、请使用示波器进行检查。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:
        再次感谢。 根据您的解释、我可以想象电路板上会发生以下序列。

    1.在自检期间、所有内部稳压器都工作正常、因此我的 SW 确定 IC 上没有错误、并在自检后在(INHx、INLx)上生成 PWM。

    然后、IC 开始在 GHx、GLx、SHx、SLx 上生成输出。

    在步骤2期间、AVDD 开始切换。 然后触发复位。

    4.我已经检查了所有六个 INHx、INLx 输入。 在 nFault 变为低电平后、这些都将同时变为低电平。 我怀疑这是由于复位引起的      (由于 AVDD、DVDD)。  

    在这里、您可以帮助我、因为哪个输入信号 AVDD、DVDD 被切换? (请列出所有可能的输入。)  

    我已附上示波器图像、其中包含带有 nFault 的3xINHx 信号、供您参考   

    此致、

    -Senshil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthil、

    我想我们会从有关这一点的简短呼吁中受益。 请通过 Sidailadamsky(at)ti (dot) com 向我发送电子邮件。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我已为您分享了 Microsoft 团队邀请。 回头见  

    BR
    -Senshil