This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:DRV10987

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/985479/drv10987-drv10987

器件型号:DRV10987

尊敬的先生/女士:

我们在驱动电机旋转风扇时遇到问题。

电机/风扇在低速/起动时旋转时

1)风扇转动/急动一小段时间、然后向前转动、工作正常。

2)风扇正向旋转、停止、然后正常工作。

请查找随附的视频以供参考。

此致

k Ramesh Babu

e2e.ti.com/.../Fan-Start-Stealth-BGLR.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh 您好、 感谢您的提问!

    您能否提供用于 DRV10987的寄存器设置?

    通常、我们看到将 IPD 用作启动方法(而不是对齐)有助于防止电机启动前发生移动。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Hein、您好、感谢您的回复!

    请查找随附的 csv 文件。

    此致

    k Ramesh Babu

    e2e.ti.com/.../Stealth-Closed-loop-41hZ.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您共享配置。 我检查了配置文件、发现 IPD 电流阈值设置过高(3.2A)。 这可能会导致我们在启动期间看到的初始移动。 电机的额定电流是多少? 是否可以尝试降低 IPD 电流阈值并重试? 如果这不起作用、您能否尝试将 IPD 时钟频率降低到47Hz 甚至更低?  

    我强烈建议您查看 IPD 调优指南 以优化 IPD 调优。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu、感谢您的回复、电机的额定电流为2A、但我们将驱动1.5A 的最大电流。 即使在将 IPD 电流阈值设置为2A 并且 IPD 时钟频率甚至低于47Hz 后、问题也是一样的。

    此致

    k Ramesh Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您能否将 IPD 电流阈值设置为0.6A、0.8A 或1.0A、然后再次尝试查看反向旋转是否消失? 保持下降 IPD 电流阈值、直到反向旋转消失

    此外、您是否在发出速度命令后看到电机启动延迟(大约2-3秒)? 如果是、那么您能否禁用 ISD 并再次尝试查看此延迟是否消失?  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复!

    我们已将 IPD 电流阈值设置为0.6A、0.8A 或1.0A、 并且禁用 ISD、但问题仍然相同。

    请查找电机的相间电阻2EKt 反电动势为471。

    我们能否在小组中进行一些初步讨论、以便您提出一些解决方案。

    此致

    k Ramesh Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我可以在团队中进行讨论。 请继续发送会议邀请。 我的电子邮件: v-balaraj@ti.com。 我明天(3月19日)在 IST 下午6:30提供。 您能否在通话过程中准备好测试设置?  

    此致、

    Vishnu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我们是否可以在上午10:00至下午2:00之间安排会议。

    我们的办公时间为上午9:00至下午6:00。

    此致

    k Ramesh Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    很抱歉上一封邮件中的错误。

    我们是否可以安排上午10:00至下午2:00之间的会议?

    我们的办公时间为上午9:00至下午6:00。

    此致

    k Ramesh Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    加速时间比较慢。 我建议增加 A1和 A2。  

    此外、您能否共享相电流波形?

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我能安排明天上午11点至 下午5点之间的会议吗?

    此致

    k Ramesh Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们在 不同的时区工作、此时间不起作用。 我更喜欢上午9点到10点之间的 IST。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回答,我将安排在9月25日的上午9点举行会议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我刚刚意识到当时我有冲突。 请将其移至第26/3/21号决定为荷。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,  

    好的、我们可以安排在21年3月26日上午9点到10点之间

    此致、  

    k Ramesh Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。