This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:电机驱动器

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/985732/drv8837-motor-driver

器件型号:DRV8837

您好!

我已将 nSLEEP、IN1、IN2连接到控制器 GPIO。  一切正常、但当我检查 nSLEEP = 0时电路消耗的电流时、电流显示为1.1mA (不包括板载其他外设)。 数据表显示、nSLEEP = 0时的总电流单位为 nA。  我缺少什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallavi、

    您是在自己的电路板上还是在 EVM 上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallavi、

    我没有看到阈值的任何更新、希望您已解决该问题。 让我关闭这个主题。

    此致、

    王丽