This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《DRV8703-Q1EVM:小型天窗电机模块参考设计》、TIDA-01389

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/984170/drv8703-q1evm-small-footprint-sunroof-motor-module-reference-design-tida-01389

器件型号:DRV8703-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV5013-Q1

您好!

 我正在参考您的应用手册"

小型天窗电机模块参考设计、TIDA-01389"、  

此设计可能适用于我们希望执行的项目。  我有一些问题。

使用的桶形磁体的器件型号(PN)和制造商是什么?

参考文档的第8页。  使用的双封装 SPDT 继电器的 PN 和制造商是什么?

是否还有其他桶形磁体图片以及如何安装和关闭霍尔传感器?

我期待你的答复。

谢谢、

Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下、我都不确定。  对于 SPDT 解决方案、我们仅展示了此类解决方案的示例。  我们购买了它、但没有设计它。  我们仅设计了固态板。

    对于桶形磁体、您可以找到具有触发 DRV5013-Q1霍尔传感器所需的磁性特性的合适器件。  我们有各种具有不同灵敏度的霍尔传感器。  在任何距离下、我们都可以发现磁体适合我们的其中一个霍尔传感器灵敏度范围。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们使用的电机与应用手册中所示的电机类似、我想知道您的桶形磁体布局如何? 这是定制安排还是您是否使用了任何现成的部件? 如果您对其满意、请分享详细信息。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是一个相对较旧的设计、我没有详细信息、但我会假设我们使用了现成的器件。  没有定制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

      请仔细查看此结型设计说明(小尺寸天窗电机模块参考设计(修订版 A)(TI.com)的图10

    容纳桶形磁体(P1和 P2)的黑色镀层看起来像一个定制部件、如果您认为它是现成部件、请告诉我它的详细信息。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的。  我没收到这个细节。  我们购买了该组件。  同样、我们仅修改了电子产品、将其从基于继电器的解决方案变为固态解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您所购买装配体的详细信息(零件号、制造商)?  

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于保密原因和供应商的请求、我们故意隐藏了这些信息、如用户指南中的"白色方框"所示。  我建议在互联网上查看 eBay、例如、天窗模块组件、并查看可用的部件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayan、

      感谢您的遵守。