This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/984844/drv8412-drv8412

器件型号:DRV8412

大家好、我在并行全桥模式下使用 DRV8412驱动器、但未提供有关如何控制输出的真值表。

我对器件并行全桥模式的真值表特别感兴趣。

谢谢、

基迪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的图15如下所示。 该图指出 PWM_A 控制 OUT_A 和 OUT_B、PWM_B 控制 OUT_C 和 OUT_D 我还在下面添加了一个真值表。

    PWM_A PWM_B OUT_A 和 OUT_B OUT_C 和 OUT_D
    0 0
    0 1
    1 0
    1 1