This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:VGLS 和 GLA 短接

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/995989/drv8353-vgls-and-gla-shorted

器件型号:DRV8353

你(们)好

我有一个基于 DRV8353S 的最大电压为58.8V 的电机控制器  

一些电路板存在 DRV8353问题、一旦连接 VM 和 VDRAIN、DRV8353就会迅速升温。

通过检查损坏的电路板之一、我注意到 VGLS 和 GLA 引脚与 GND 引脚短接。 VGLS 电容器正常、连接到 GLA 的 MOSFET 也正常。

我不知道这些电路板在哪些条件下因客户使用而损坏。

我只想知道什么会损坏 VGLS 稳压器、如果我需要为下一批修复电路、还可以采取哪些措施来避免其他电路板发生这种情况

这是 DRV8353的电路、VM 和 VDRAIN 通过网接线(N1)

这是电机每个相位的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    您能否提供所使用的寄存器设置?

    VGLS 稳压器的损坏可能由以下几种因素造成:

    • IDRIVE 设置过高、导致电荷通过 MOSFET CGD 耦合到 GLX 并泵入 VGLS
    • VGLS 电容器与 DRV835x 的连接太长(增加了电感)
    • VGLS 电容器接地基准不正确或过长(增加电感)
    • VGLS 电容器额定电压过低

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    配置寄存器如下:

    寄存器0x02 = 0x480

    寄存器0x03 = 0x3FF

    寄存器0x04 = 0x3FF

    寄存器0x05 = 0x06D

    寄存器0x06 = 0x283

    如图所示、与 VGLS 电容器的连接非常短、额定电压为16V

    我是否应该减小较低 MOSFET 的电流驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    我同意、组件的放置非常好。

    我们建议以100-300ns 的上升时间为目标。 由于 MOSFET 的 QGD 为34nC、因此良好的起点是113至340mA IDIRVE 源极和227至680mA IDRIVE 灌电流。

    将 VGLS 电容器的额定电压增加到25V 可能会有所帮助。 一些16V 陶瓷电容器会在11V 偏置下出现过度降额、而一些则不会。 请查看您的电容器数据表 、了解其在11V 偏置下的性能。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复、我将尝试使用这些电流参数、在下一个设计中、我将增大电容器的额定电压。

    另一方面、我还有一些具有相同故障的电路板、并非所有电路板的 VGLS 引脚都短路到生长、但所有电路板上的 GLA 都短路了、 它似乎只是开始短路、甚至没有开关、这是怎么可能的? 此故障的另一个原因是什么? 它是否可以用于启用和禁用 DRV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    由于 GLx 和 VGLS 在 IC 上的连接非常紧密、因此它确实会缩小到损坏的唯一根本原因。 您能否检查 PGND 和 DRV8353之间的连接以及感应电阻器上的 PGND 之间的连接? 当低侧栅极驱动器打开或关闭低侧 MOSFET 时、这是电流需要流动的路径。

    • 当另一相导通时、可强制使用 GLx 或 VGLS、从而导致 SHx 出现上升沿。
    • 当器件上电时、VGLS 通过内部 LDO 充电

    您能否在器件上电时不切换输出来测量 VGLS 电压? 如果可能、您可以在运行电机时测量电路板上的 VGLS 和 GLx 电压吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    您是否需要有关此主题的进一步帮助?

    谢谢、

    Matt