This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:具有集成 MOSFET 的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/995616/drv8306-trapezoidal-control-3-phase-bldc-motor-driver-with-integrated-mosfet

器件型号:DRV8306

您好,  

 我们希望在 OrCAD 中打开 DRV8306EVM 的设计文件,但显示 Altium 文件未以 ASCII 格式保存时出错。

您能否提供以 ASCII 格式保存的设计文件、或者如果可能、请共享 OrCAD 文件。

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    感谢您在 MD 论坛上发帖、我明天将为您提供这些文件。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     非常感谢您、如果我们获得这些文件、它将真正帮助我们。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    请告诉我这些文件是否适合您。

    e2e.ti.com/.../MD009E1_5F00_Design_5F00_Files_5F00_ASCII.zip

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michale、

      感谢您提供文件、但它没有转换为 OrCAD。

    是否可以检查保存在最新版本中的 ASCII 文件。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    您能告诉我在尝试打开文件时遇到了什么类型的错误吗? 我所做的是下载  DRV8306EVM 文件并"另存为 ASCII"。 我认为这应该起作用。  

    一旦我知道您遇到什么类型的错误、这将帮助我进一步调试您遇到的问题。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

     它显示以下错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、


    我建议您尝试免费的 Altium 查看器、 我们无法轻松地以 ASCII 格式导出 EVM 供 Orcad 使用。
    以下是下载免费 Altium 查看器的链接:
    谢谢、
    Michael