This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8904-Q1:DRV8904问题

Guru**** 1270250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/997258/drv8904-q1-questions-of-drv8904

器件型号:DRV8904-Q1

大家好、

对于 DRV8904,它是双路 H 桥, 从应用原理图中可以看到每个通道的峰值驱动器电流为1A,因此可以实现并联连接以增加驱动电流范围。 如果该应用需要、是否需要特别注意?

DRV8904具有大量 NC 引脚、更高的峰值电流、单个 H 通道以及更紧凑的尺寸类型、功能与 DRV8904相似?

 SPI 提供故障诊断功能、识别 故障类型的详细协议如何? 请与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendy、

    是的。 DRV8904可实现并行连接以增大驱动电流范围。 我不记得有什么特别的注意。 如果我不得不说、我认为并联输出的接合点应该接近 DRV8904。  因此 、每个 输出具有相似的电阻、以确保电流平衡。

    DRV8904/6/8/10/12来自同一系列、它们具有相似的引脚位置。 我们有许多器件可以支持单/双 H 桥。 请告知我们输入电压范围、输出电流范围、特殊功能(电流调节与否、开路负载检测等) 您也可以从 https://www.ti.com/motor-drivers/overview.html 进行搜索

    故障类型可从状态寄存器中读取。

    此致、