请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8904-Q1 大家好、
对于 DRV8904,它是双路 H 桥, 从应用原理图中可以看到每个通道的峰值驱动器电流为1A,因此可以实现并联连接以增加驱动电流范围。 如果该应用需要、是否需要特别注意?
DRV8904具有大量 NC 引脚、更高的峰值电流、单个 H 通道以及更紧凑的尺寸类型、功能与 DRV8904相似?
SPI 提供故障诊断功能、识别 故障类型的详细协议如何? 请与我们分享。