This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424EVM:GUI 软件支持的操作系统?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424EVM, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/997318/drv8424evm-gui-software-supported-os

器件型号:DRV8424EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8424

大家好、团队、

我的客户 正在尝试使用 DRV8424EVM。

他们提到 DRV8424 EVM GUI 软件 适用于 Windows10 64位 PC、但不适用于 Windows 7 32位 PC。

那么、您能告诉我支持的操作系统版本吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

     窗口10的任何版本都应正常工作。 我认为它受到"GUI 运行时间"的限制。 如果成功安装了"GUI 运行时"、则应该可以。

    此致、

    王丽