请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8256 您好、先生、
产品数据表中提到5A 峰值电流、而网页中提到8A。
哪一个是正确的值?
此外、是否还提供了有关最大持续电流的任何信息? 数据表对此并不清楚。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
产品数据表中提到5A 峰值电流、而网页中提到8A。
哪一个是正确的值?
此外、是否还提供了有关最大持续电流的任何信息? 数据表对此并不清楚。
谢谢。
您好、Frank、
电流峰值电流额定值为8A、这是最小过流保护限值。 2µs、如果电流在设定的持续时间(μ s)内高于此限值、器件将进入保护模式。
但是、调整 VREF 电压可以将电流调节限制(与过流限制不同)设置为任何电流值。 这样做是为了防止电流在电机启动或停止事件期间超过设定的限值。 数据表中指定的5A 峰值限值是 VREF=3.3V 时的电流限值、这是 VREF 的最大推荐值。 但是、VREF 的绝对最大电压为5.75V。 将 VREF 设置为5.75V 将提供8A 的绝对最大峰值电流值。 因此、建议的最大额定值为5A、但该器件可处理高达8A 的峰值电流。
最大持续电流。 我们不指定该值、因为它在很大程度上取决于 PCB 布局、工作环境温度、PCB 材料和其他因素。 持续电流的最大限制是散热。