大家好、
我们的客户正在通过外部 MCU 的 SPI 通信评估 DRV8316REVM (请勿使用 TI MCU 和 GUI)。
但是,它们无法与 DRV8316REVM 通信。
[评估状态]
复位后,它们读取“Control__1寄存器(地址= 0x3)[复位= 0x11]”。
但是,读取的值为0x00,因此它们无法读取正确的值,也无法写入正确的值。

我们有两个问题。
------
[第1季度]
当连接到外部 MCU (请勿使用 TI MCU 和 GUI)时,
-是否需要更改 DRV8316REVM 的设置?
-是否需要更改寄存器或其他设置?

----
[第2季度]
-当写入命令(W0 = 0)时、"图8-44的 R1 "的输出值是多少?
(例如、A1地址的数据等)
-读取命令(W0 = 1)时,我应该为“图8-44的 D1”设置什么?
(例如、任何值都很好。)
------
此致、
隐藏