This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8809:您能否提供步进寄存器中的参数位#39与实际电流(小数)值之间的实际关系?

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8809
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/992813/drv8809-could-you-please-provide-the-actual-relation-between-parameter-bit-in-stepper-register-and-actual-current-fraction-value

器件型号:DRV8809

您好!

请参阅"表1. 步进电机驱动器的角度旋转设置(步进寄存器中的参数位)"在驱动器数据表"DRV8809/10具有直流/直流转换器的组合电机驱动器"中、我 猜 位值和实际电流之间没有线性关系(我是说: 0 PROBALY 对应于零电流、15对应于全电流、7不对应于全电流的7/15)。 您能否提供相应的公式或任何其他有用的信息?

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    " 我想 位值和实际电流之间没有线性关系(我的意思是:0可能对应于零电流、15可能对应于满电流、7不对应于满电流的7/15)。  "

    是的。 请查看第10页的规格表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢你。