This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:SPI 接口不工作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/992483/drv8305-spi-interface-not-working

器件型号:DRV8305

您好!  

我有一个通过 SPI 连接到 STM32F405RGT6的 DRV8305NPHPR、如该原理图所示:

我的板由 PVDD=12v 供电。  我已经进行了一些电压检查 [  VREG =3.3V、 PRGD =3.3V、VDRAIN =12V、GND =0v、、、、、、、、]

 一切似乎都正常、正如预期的那样。  然后、为了检查我的 DRV 是否处于活动状态、我决定检查尝试 读取  Gate 的 SPI 通信

具有此代码和 SPI 配置的驱动控制寄存器、如下图所示:

使用的代码:

 

SPI 配置:

 

 使用示波器,我可以 检查 CS、CLK 和 MOSI 是否到达 DRV8305,如下一屏幕截图(CS、CLK、MOSI)所示:

                     

遗憾的是、与 MISO 对应的引脚不显示任何数据、该线保持为零值。 不确定可能会出现什么问题。

是否有人可以建议可能发生什么以及如何解决?

提前感谢您的帮助

此致

布局: e2e.ti.com/.../PCB.pdf

原理图: e2e.ti.com/.../4341.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    感谢您的提问!  

    在原理图中、MISO (主输入、从输出)引脚连接到 DRV 的 SDI (串行数据输入)引脚、MOSI (主输出、从输入)引脚连接到 DRV 的 SDO (串行数据输出)引脚。 需要对这些进行切换、因为您希望主输出进入从器件的串行数据输入(MOSI 连接到 SDI)、并且您希望主输入连接到从器件输出的串行数据(MISO 连接到 SDO)。  

     

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它放在我的鼻子下面、用示波器探测时、我没有看到它。

    有人告诉我、在没有 SPI 接口访问的情况下检查 DRV8305是否处于"活动"状态的另一种方法是使用 PVDD≤4.5V 为其供电、并检查 nFault 是否已池化。  您认为这种说法是正确的吗?

    无论如何、再次感谢您的快速有效支持  

    此致
    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    很高兴我能提供帮助!

    检查器 件是否已通电的一种简单方法是检查 AVDD 和 DVDD 引脚、因为这些引脚连接到为大量内部电路供电的内部5V 和3.3V LDO。 如果内部电路未正常加电、则 这些引脚上的电压可能不是您所期望的。 这可能比尝试通过降低 PVDD 电压来触发 FAULT 引脚上的故障更简单、如您所述。

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    非常感谢您提供这一清晰、简洁和有用的信息。 我很遗憾地确认,我心爱的 DRV8305已经消失了... 但是,他在我们世界的短暂存在并不是徒劳的,因为它帮助我学习对我下一次尝试有用的东西。 它的遗产将保留在这个论坛中,以便其他国家面临类似的问题。

    此致
    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    我很遗憾听到这样一场悲剧,但我很高兴听到这场悲剧 产生了好的东西。  如果您有任何疑问、请随时联系我们。  

    此致、

    Anthony