This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:DRV8703-Q1与 DRV8703D-Q1对比

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8703D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/991129/drv8703-q1-drv8703-q1-vs-drv8703d-q1

器件型号:DRV8703-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8703D-Q1

您好、E2E、

您能否列出 DRV8703-Q1和 DRV8703D-Q1之间的差异?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    感谢您发帖到 E2E 论坛。

    下面是两个器件的比较。 最大的区别在于 DRV8703D-Q1是一款半桥驱动器、而 DRV8703-Q1是一款全 H 桥驱动器。 DRV8703D-Q1没有 PH-EN 控制接口。 这两个器件之间的其他一切都是相同的。