主题中讨论的其他器件:DRV8320、 DRV8350F、 DRV832X、 DRV8350R、 LM5008A、 DRV8353F
您好!
我将使用 DRV8320实现需要 STO 功能的电机控制器。 到目前为止、控制器具有的功能
这样的结构:
在使能引脚旁边并停用 PWM 信号、使用继电器切断高侧 MOSFET 漏极电压。 问题是、这
我不能将过多的容性负载放置在 MOSFET 旁边、这会导致更多的振铃、并使我受限制
最大电流、而不会随着继电器的尺寸变大。
我在 TI 的这篇论文中解释了 STO 的实现:
因此、从此处开始、应该已经足以停用 PWM 以及禁用使能引脚、对吧? 因此、如果该 STO 足够大、
根本不需要继电器。 如果不是、我想将继电器放在 DRV8320驱动器功率级上、
这样我就可以切换这个低功耗器件而不是 MOSFET。
关于 DRV8320的另一个问题是、当我移除电源 VDRAIN 时会发生什么情况。 驱动器本身是否会下拉栅极驱动器输出?