This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:选择最合适的电机驱动器

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970, MCT8316Z, DRV8306, DRV8304, DRV8320, DRV8340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1012655/drv8306-selection-of-the-most-suitable-motor-driver

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件:DRV10970MCT8316ZDRV8304DRV8320DRV8340-Q1

早上好、

我需要实施一个系统来对无刷电机进行有传感器控制、12V、最大峰值电流为7A (电机的堵转电流、但应用可能需要较小的峰值电流、这还有待研究)。

我需要选择最合适的电机驱动器、它已经集成了用于控制换向的逻辑、因此无需外部控制器。

最佳选择是具有集成 MOSFET 的驱动器:  

  • DRV10970 可能是一个合适的选择;但是、它只能提供高达1.5A 的峰值电流;它很可能不足以满足应用需求;
  • MCT8316Z  解决了峰值电流问题;但是、我看到它仍然是预览版、因此不是立即评估的好选择、因为我们需要尽快投入生产;

不过、还可以考虑栅极驱动器:

  • DRV8306 似乎是最合适的选择、因为它实现了简单的速度 PWM 和方向控制+霍尔传感器输入;但是、我看到您不再在评估板上提供信息、也不会在 EV 上提供信息。 仍然可以在供应商的网站上找到电路板、但它们被标记为过时;我想问原因;此类组件在下一个将来是否会过时?
  • 然后、我看到有几个非常相似的栅极驱动器;我检查了 DRV8304DRV8320DRV8340;我发现所有这些都允许我不需要的外部控制(6x 和3x PWM 模式); 但是、我发现它们也可与集成式梯形控制(1xPWM 模式、其中其他控制输入连接到霍尔传感器、我只需要使用单个 PWM 和方向控制速度)配合使用、这正是我所需要的; 此外、我将使用硬件配置、不使用 SPI。 您能否根据我的应用说明这些器件型号之间的主要差异? 我是否需要考虑任何关键的差异因素?

非常感谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    DRV8306 EVM 的网页目前存在一些网站困难。 仍可在此处购买(链接)。 此 EVM 和 DRV8306 IC 未停产、也没有任何 NRND 计划或淘汰此器件。 在您列出的 DRV8x 器件中、这款器件似乎是您的应用的最佳选择、因为它仅支持1x PWM (梯形)控制。

    要回答您的其余问题:

    当您启动 DRV8340时、我假设您是指 DRV8340-Q1。

    DRV8304、DRV8320和 DRV8340-Q1之间的主要差异如下:

    保护特性:

    • DRV8320、DRV8304和 DRV8340-Q1均具有以下保护特性:VM 欠压锁定、电荷泵欠压、MOSFET VDS 过流保护、栅极驱动器故障、热警告和关断以及故障状态指示器。 8304具有 MOSFET 击穿保护功能、而8340-Q1具有电池短路和接地短路保护功能、这是这三种情况的独特之处。

    IDRIVE 值范围/可调节性:

    这些驱动器的所有硬件版本都具有可通过外部电阻器调节的 IDRIVE 设置。 可以在每个相应的数据表中找到确切的值(如果您使用的是 SPI 版本的器件、则可以通过 SPI 更改这些值):

    • DRV8340-Q1的范围为1.5/3mA 至1000/2000mA、超过7种设置。
    • DRV8320的范围为10/20mA 至1000/2000mA、超过7种设置。
    • DRV8304的范围为15/30mA 至150/300mA、超过7种设置。

    每个器件都具有内部 CSA。 8340-Q1和8320都有3个 CSA (每个 FET 的付费一个)、而8304只有一个。 由于您在应用中使用1x PWM、因此具有1个 CSA 的驱动器的功能与具有3个 CSA 的 DRV 的功能基本相同。 这些 CSA 的主要功能是在达到过流保护阈值的情况下关断 FET。

    最棒的

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Johnny、

    非常感谢您的完美解释!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    如果您有任何其他问题、请告知我们! 我现在要关闭这个线程。

    谢谢、

    Matt