This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1012824/faq-system-design-considerations-for-high-power-motor-driver-applications

有关如何设计有效大功率电机驱动系统的建议、请参阅此应用手册

链接: 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项

摘要: 维持较高额定功率的电机应用引入了低功耗应用中不需要的设计注意事项。 通过查看功率级的解剖结构、我们可以开发故障排除指南、外部电路库、TI 驱动器产品特性或布局技术、以应对更高功率系统的易失性。

目录:

  • 1大功率电机应用简介
    • 1.1设计不当的大功率电机驱动器系统的影响
    • 1.2大功率设计过程示例
  • 2简要了解大功率电机驱动系统
    • 2.1电机驱动功率级剖析及故障排除方法
    • 2.2大功率系统故障排除
  • 3通过 MOSFET 和 MOSFET 栅极电流实现大功率设计(IDRIVE)
    • 3.1 MOSFET 栅极电流
  • 4通过外部组件实现大功率设计
    • 4.1大容量和去耦电容器
    • 4.2 RC 缓冲器电路
    • 4.3高侧漏极至低侧源极电容器
    • 4.4栅极至 GND 二极管
  • 5通过并联 MOSFET 功率级实现大功率设计
  • 6通过保护实现大功率设计
    • 6.1 VDS 和 VGS 监控
    • 6.2无源栅源下拉电阻器
    • 6.3电源反极性或电源切断保护
  • 7通过电机控制方法实现大功率设计
    • 7.1制动与滑行
  • 8通过布局实现大功率设计
    • 8.1开尔文连接是什么?
    • 8.2一般布局建议

谢谢、

Matt