This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:DRV2667仅输出10V?

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1010840/drv2667-drv2667-outputting-only-10v

器件型号:DRV2667

您好!

我一直在使用本应驱动100V 压电式的电路再次出现开/关问题。 我最近发送了一轮新的电路板、我从输出端获得10V 的电压。 我一生都不能理解为什么。 请原谅、杂乱的原理图、我在工作时一直在划线。 您可以看到、我实际上正在尝试将电压设置为91V 左右。

我尝试使用不同的反馈电阻器值、但我没有得到预期的结果。

请提供任何帮助。

谢谢、

D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的反馈电阻器看起来不错。 升压电压是否卡在10V 或仅停留在输出引脚上? 换言之、升压电压是否能够达到91V?  

    我注意到您的 Rext 电阻器将电流限制设置为1.28A、但您的升压电感器的额定电流为1A。 最好将电感器替换为具有较高额定电流的电感器。 这将有助于升压电压在输出到传动器时保持稳定。  

    最后、在布局中、P$1看起来像是测量升压电压的测试点。 是这样吗?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    是的。 你好。 实际上、我已经交换了该 Rext 电阻器、它看起来没有太大的影响。 我目前拥有大约33k、但这似乎不会影响任何方式。 在我的设计公式电子表格中、Ibat_max 约为390mA、因此我认为这不会限制电压。 我在路上有一些具有2A 饱和电流的新电感器。

    当 I 示波器升压时、我得到的值约为10V、因此升压似乎无法正常工作。

    -Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在等待新电感器送达的同时、如果您的压电体未连接到输出端、您能否检查升压转换器是否仍处于10V?  

    此外、压电体的负载和波形使用的频率是多少?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在断开压电式连接的情况下、升压引脚读数为10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将升压电容器增加到至少0.1uF、并查看是否仍有问题? 0.02uF 看起来有点低、可能是这里问题的一部分。  

    此致、  

    Justin Beigel