主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 MSP-EXP430G2ET、 MSP-EXP430FR5739
如何 使用 MSP‑EXP430G2ET 对 DRV8343S-EVM 上的 MCS 进行编程? 我没有看到任何与 EVM 板连接的 Launchpad 连接?
如果无法做到这一点、如何使用有传感器示例在 EVM 上刷写微控制器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何 使用 MSP‑EXP430G2ET 对 DRV8343S-EVM 上的 MCS 进行编程? 我没有看到任何与 EVM 板连接的 Launchpad 连接?
如果无法做到这一点、如何使用有传感器示例在 EVM 上刷写微控制器?
尊敬的 Ron:
遗憾的是、这不是最简单的设置、但我可以向您介绍如何使用 MSP LaunchPad 在 EVM 上刷写 MSP430F5529。
首先、您需要获得一个 LaunchPad、此 LaunchPad 在电路板的右侧具有 SPI-by Wire 6引脚、50mil 宽连接器。 我知道两个 LaunchPad 具有此连接器:MSP-EXP430G2ET 和 MSP-EXP430FR5739。 您可能需要使用50mil 4引脚接头将4引脚(SBWTDIO、SBWTCK、3V3、GND)焊接到 LP、如下所示:
连接器与 LP 配对后、按以下方式将连接器插入 DRV8343x-EVM 左侧的4引脚 SPI-by-Wire 母连接器(电路板顶部朝上)。
连接后、将 micro-USB 电缆插入 LaunchPad、LP 和 EVM 上的3.3V LED 应亮起。
现在、您应该能够将 含传感器梯形、无传感器梯形或独立模式固件(可从 此处的产品页面下载)刷写到 MSP430F5529 MCU 上。
谢谢、
Aaron