This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8425:DRV8425 EVM?

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8425, DRV8424EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1010492/drv8425-drv8425-evm

器件型号:DRV8425
Thread 中讨论的其他器件: DRV8424EVM

大家好、

TI 是否具有适用于 DRV8425的 EVM?

或者、是否应该使用修改的 DRV8424EVM 对其进行评估?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    正确、请使用 DRV8424EVM 进行评估。  DRV8425没有 EVM、也没有发布 EVM 的计划。

    此致、

    Ryan