This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:如何设置驱动器参数

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV8320, DRV8316, DRV8316REVM, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1007953/drv8320-how-to-setup-driver-parameters

器件型号:DRV8320
主题中讨论的其他器件:DRV10987DRV8316DRV8316REVMLAUNCHXL-F280049C

大家好、

几年前、我使用"DRV10987调优指南"、基于 DRV10987开发了适用于水泵的三相控制器。

现在、我必须开发一款峰值电流高达6A 的新型扩散泵控制器、并且我希望使用 DRV8320。

您认为这是适合我的应用(径向水泵)吗?

另一个问题是、有一个设置自变量参数的分步指南(如 DRV10987调优指南)? 电机已经存在、我想围绕它们开发控制器。

希望我已经足够清楚了
感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    DRV8316是一款很好的可移植到的 BLDC 电机驱动器。 这是一款峰值电流高达8A 且最大电压为40V (95m Ω RDSON)的集成式 FET BLDC 驱动器、集成式降压稳压器(最高600mA)、3.3V LDO 输出(最高30mA)。 它附带 SPI 接口(DRV8316R)或硬件接口(DRV8316T)来配置设置。  

    您可以使用 DRV8316REVM (当前有货)开始评估、我们甚至使用 LAUNCHXL-F280049C MCU 和 GUI 提供了无传感器 FOC 换向算法。 此器件使用来自 MCU 的外部控制、您可以在其中使用6个或3个 PWM 来控制电机、因此无需调优指南。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您的建议、但我在我的应用中没有很好地解释、连续运行中的泵消耗约为6A。 因此、我在 DRV8316数据表中进行了读数、它在连续条件下的工作电流高达3A。
    我认为 DRV8316对于我的项目而言不是一个好选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    如果您参考表9-1、这只是使用3A RMS 电流的示例应用。 从 RMS 角度来看、我希望器件能够提供8/sqrt (2)= 5.66A RMS 电流、因此如果您需要6A RMS、则可能需要使用 DRV8320等栅极驱动器器件。

    我是否可以询问您是否希望使用正弦或无传感器 FOC 控制来驱动泵、因为您正在从 DRV10987迁移? 我们确实支持使用 LAUNCHXL-F280049C 和 BOOSTXL-DRV8320RS 或 DRV8316REVM 的 InstaSPIN-FOC 解决方案。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    在您对 DRV8316的 RMS 电流进行解释之后、我想我还会尝试使用 DRV8316。

    我还有两个问题:  

    - DRV8316何时可用于生产?

    -我有一个 BOSTXL-DRV8320S、它是否与  LAUNCHXL-F280049C 和 InstaSPIN-FOC 兼容、或者我需要"RS"版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    DRV8316样片和 EVM 现已推出、将于7月底上市。  

    DRV8316: https://www.ti.com/product/DRV8316

    DRV8316REVM: https://www.ti.com/tool/DRV8316REVM

    您将特别需要 BOOSTXL-DRV8320RS 与用于 InstaSPIN-FOC 的 LAUNCHXL-F280049C 搭配使用。 您还可以使用 DRV8316评估 InstaSPIN-FOC。

    谢谢、
    Aaron