This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:VREF 电流

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158314/drv8231a-vref-current

器件型号:DRV8231A

大家好、

我对 DRV8231A 有疑问。

在 Vref 输入中、流入该输入的电流是多少(它存在什么负载)?

数据表提到、IPROPI 引脚上的电压在该电压超过 Vref 时被钳制。 发生这种情况时、Vref 引脚是否会有任何影响或变化?

感谢你的帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、  

    VREF 引脚 是模拟输入、因此电流消耗应非常小、小于1mA。   

    VREF 引脚在 vIPROPI 限制期间没有变化-它不会变为高阻态或在限制期间被拉至低电平/高电平、它保持一个模拟输入。  IPROPI 电压受到限制、因此不会超过 VREF

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    [引用 userid="525022" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158314/drv8231a-vref-current/4355215 #4355215"]VREF 引脚 是模拟输入、因此电流消耗应非常小、小于1mA。   [/报价]

    您已解决 Vref 是模拟输入、电流应小于1mA 的问题。 数据表中是否说明了这一点?  很抱歉我错过了这个机会。 我想知道典型和最坏情况下的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、  

    数据表中说明了它是模拟输入、但我猜它小于1mA。  昨天我向设计团队开了一个 TT、询问电流消耗、请给他们一周时间来回答。  我将在收到回复后立即将其发布在这里。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    谢谢你。 我期待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Marvin、设计团队回答说:  

    VREF 在内部为高阻抗引脚(MOSFET 栅极)。  因此、它具有非常低的泄漏电流(几 nA)。 在-40C 至150C 的温度范围内、六 Σ 也不会超过100nA。

    这适用于常规操作期间以及 IPROPI 被钳位时。

    由于钳位操作、外部施加的 VREF 电压不会发生变化

    此致、

    Jacob