This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:与 LAUNCHXL-F28379D 兼容

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, LAUNCHXL-F280025C, LAUNCHXL-F28379D, LAUNCHXL-F28027F, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160596/boostxl-drv8323rh-compatibility-with-launchxl-f28379d

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F28379DLAUNCHXL-F28027FLAUNCHXL-F28069M

我有一个电机控制 SDK 通用项目实验室、用于 LAUNCHXL-F280025C + BOOSTXL-DRV8323RH。

我试图让它与 LAUNCHXL-F28379D 一起工作。  但首先检查原理图、我几乎立即看到'280025C 上的 J1引脚2是'8323RH 的 VSENVM 的模拟输入。  '28379D 上的这个引脚是一个 GPIO 引脚(GPIO32)。   

似乎兼容性已被破坏、或者至少需要从'280025C 到'28379D 的应用程序的一些中断才能使其正常工作。   

这是正确的评估吗?

其它驱动程序板之一是否更适合 '280025C 和'28379D 之间的兼容 性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的提问! 正确的是、LaunchXL-F28379D 与 BOOSTXL-DRV8323RH 不兼容。 我们通常将 EVM 设计为与特定的 LaunchPad/MCU 兼容、如果您尝试在不受专门支持的 Launchpad 上使用 EVM、引脚分配差异可能会导致兼容性问题。  

    对于电机控制 SDK 通用项目实验室代码、当前唯一受支持的 Launchpad 是 LAUNCHXL-F280025C。 但是、我们确实为 BOOSTXL-DRV8323RH + LAUNCHXL-F28027F 或 LAUNCHXL-F28069M 提供了 InstaSPIN FOC 软件支持。    您可以在此处找到有关评估 BOOSTXL-DRV8323RH + LAUNCHXL-F28027F 或 BOOSTXL-DRV8323RH + LAUNCHXL-F28069M 的说明。

    此致、

    Anthony Lodi