主题中讨论的其他器件:DRV8871
我将使用 DRV8256P 替换 DRV8871、以驱动直流电机。 DRV8871使用慢速衰减电流调节方法: 我想继续在 DRV88256P 上使用慢速衰减方法。
根据数据表:
7.3.3衰减模式
在 PWM 电流斩波期间、H 桥被启用以驱动流经电机绕组、直到 PWM 电流
达到斩波阈值。 如图7-4项目1所示。
达到斩波电流阈值后、H 桥可在两种不同的状态下运行、即快速衰减或
慢速衰减。 在快速衰减模式下、一旦达到 PWM 斩波电流电平、H 桥便会反向
使绕组电流反向流动。 另一个 FET 导通;作为绕组
电流接近零时、电桥被禁用以防止任何反向电流流动。 显示了快速衰减模式
在图7-4中、项目2。 在慢速衰减模式下、通过启用两个低侧 FET 来实现绕组电流的再循环
电流。 如图7-4第3项所示。
DRV88256P 具有一个四电平衰减引脚。 它有四个选项:
表7-5. 衰减模式设置
衰减 衰减模式
0 智能调优动态衰减
1 智能调优纹波控制
Hi-Z 混合衰减:快30%
330k 至 GND 快速衰减
如何选择慢速衰减?
谢谢你。