This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:电流保护

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160019/drv8701-current-protection

器件型号:DRV8701

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

根据数据表的第7.3.3节"电流调节"、可通过设置 Vref 和 Rsense 来设置驱动电流  

如果电机停止运转、电流将增加到超过设定的电流值。 此时、请为内部 电流保护工作或停止驱动电机是否需要剂量?

如果芯片内部保护工作正常、如何实现?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    是的、如果电流调节限制设置为使堵转电流高于此限制、器件将调节电流。

    下图显示了如何使用电流调节来检测失速情况。 此图来自此 常见问题解答。  

    此致、

    Pablo Armet