This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328AEVM:DRV8328A

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158601/drv8328aevm-drv8328a

器件型号:DRV8328AEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8328

您好!

您是否有采用 DRV8328A 的三相 PMSM 电机控制的应用原理图示例?  我的问题是查看工作原理图并将其与我的进行比较。  一个问题是 DRV8328A 的 LSS 引脚。  我没有总线电流感应、而是从每个相位进行单独的电流感应。  LSS 引脚只使用一个相位是否可以?  TI 是如何做到的?

下面是供查看的原理图屏幕截图。

请提供任何帮助或建议。


谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    希望此常见问题解答对您的电流感应方案的 LSS 引脚处理有所帮助  

    详细介绍原理图示例、  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回答和提供信息。  

    因此、是否不建议在 LSS 引脚上使用三个相位检测电阻器中的一个(如下所示)、而不是像您发送的常见问题解答中所述完全禁用过流保护?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

    我的目标是在本周结束前作出答复。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    谢谢、我期待您的回应。

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

     

    如果您使用3个外部 CSA、则 LSS 连接到 GND、从而禁用 VsenOCP。

     

    我们无法按照建议的方式连接它,因为 B 阶段和 C 阶段将无法连接到 LSS。 低侧栅极驱动灌电流需要 LSS。 因此、如果移除 B 相和 C 相的 LSS 连接、则您将永远无法关闭低侧 MOSFET。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    B 相和 C 相是否仍不会通过电流感应电阻器的低阻抗连接到 LSS?  这还不足以使 DRV8328通过相位的低阻抗电流感应电阻器关闭以 LSS 为基准的 MOSFET 吗?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

    我的目标是在本周结束前作出答复。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

     

    如果您移除了交叉引线,则 LSS 与 B 相和 C 相之间没有连接。由于只有一个 LSS 引脚,因此我们无法将 LSS 分别连接到每个分流器的高侧节点。 正如 E2E 常见问题解答中提到的、具有三个外部 CSA 将导致 VsenOCP 被禁用。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

    如果此操作已解决您的问题、请将答案标记为"已解决"。

    此致、

    Akshay