This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313EVM:关于浮动相位上的 BEMF 电压形状以检测过零时序

Guru**** 1513710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1005066/drv8313evm-about-the-bemf-voltage-shape-on-floating-phase-to-detect-zero-crossing-timing

器件型号:DRV8313EVM

大家好。

为什么这种形状出现在浮动相位上?
发生了什么现象、我无法获得应用手册中所述的电压形状。

我对 BLDC 电机的过零检测有一些疑问。
我尝试使用 TI 的数字电机控制软件库(COMTN_TRIG 宏)检测过零时序、但现在不能正常工作。
导致不能正常工作的原因是浮动相位时的 BEMF 电压形状与应用手册中的形状不同。

如应用手册中所述。

我得到的电压形状如下所示。

我想知道导致这种波形的原因。
电压斜率与应用手册相反。 换向时序不对齐是否会导致这种情况?

上图中的条件是、
力以1500 rpm 的转速旋转、以尝试找到过零时间。

我还有一些问题、请查看上图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否与我们分享电机参数、例如 BEMF 常数、电感等(更好的是您使用的电机和模型)。

    我的一个想法是 BEMF 很低、以至于 PWM 波形对信号的影响更大。

    如果您以更高的转速旋转电机、这是否会使您的波形看起来更像应用手册?

    请告诉我、我们可以从这里开始。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael San

    你(们)好 我使用 Nidec 定制电机。 参数是

    • RS = 0.35 (Ω)
    • LS = 0.01 (mH)、该值由 TI 电机控制软件测量。
    • kV=4500 (rpm / V)
    • 极点= 12

    这是我在开环中以高速 rpm 旋转电机时的波形。

    图1. 8krpm 时 、我调节了占空比以获得梯形波。

    图2. 24krpm  

    关于电流波形、无论旋转速度如何、都将获得与应用手册类似的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    由于美国阵亡将士纪念日、团队正在度假、明天将回到您的家!

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    感谢您提供这些信息。 以更高 的 RPM 旋转电机似乎会提供与应用手册相匹配的波形。 您的系统是否要求以较低的转速运行?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San

    我在无人机 ESC 上工作。 最大转速为26krpm。  不必以较低的转速旋转。

    我在无人机 ESC 上工作。 最大转速为26krpm。 不必以较低的转速旋转。

    关注波形形状的原因是过零检测不能正常工作。 我尝试了 TI COMTN_TRIG 宏、Microchip 多数函数滤波器以及一些使用比较器的类似方法、但并不值得使用。 某些时间段运行良好、但大多数情况下不运行。

    现在无法稳定地检测过零。  这就是问题所在。

    我认为、未能很好地检测它的主要原因是波形的形状。
    我认为 BEMF 波形的形状是不能正常工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    您能不能澄清一下零检测功能不能正常工作、但有时确实正常工作?

    过零检测的可靠性 是否基于速度? 又是在较低的速度下、您是否看到过零比 较高的速度更少?  

    如果是这样、您可能会尝试以太低的速度运行电机。

    我期待您的答复。  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San

    下图是 TI COMTN_TRIG 宏的测试结果。 在图示器上、"D3。 过零"是 COMTN_TRIG 宏检测过零时序时的时序。
    我发布的图不是很好的示例、但您可以看到过零时序不能正常工作。

    图1低速

    图2高速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    这更多是 C2000团队的问题、我将向他们介绍此主题。

    感谢您的提问、他们将乐于提供帮助。

    此致、

    Michael