This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:系统的 OCP 保护

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C, DRV8212, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1005042/drv8837c-ocp-protection-for-the-system

器件型号:DRV8837C
主题中讨论的其他器件: DRV8212DRV8837

尊敬的团队:

我的客户将 DRV8837C 用于其智能锁终端设备。 他们有以下问题需要确认:

IOCP (最小值)为1.2A、tDEG 为1us。 下图是启动电流。 考虑到这样的应用场景:每天可能有5倍的智能锁将打开、这进一步导致启动电流上升到1.4A 左右、抗尖峰脉冲时间超过1us。 然后、DRV8837C 将进入 OCP 状态、相电流将减小。 这种应用场景可能会持续5年甚至更长时间。 您认为这种情况有任何风险吗? 您是否认为如果客户使用类似的芯片组、它是否可靠?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我要确认的另一件事是、如果启动电流过大、可能是1.5A 或更大、电机是否能够正常工作?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    [引用 userid="454857" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1005042/drv8837c-ocp-protection-for-the-system "]您认为这种情况有任何风险吗? 您是否认为如果客户使用类似的芯片组、是否可靠?

    如果启动电流随着电机寿命的增加而增加、在电流高于 OCP 阈值的某个时刻、它将触发 OCP 故障、电机不会旋转。 在这种情况下、您需要使用具有更高额定电流的驱动器。 DRV8212是此应用的更好选择。 除了引脚7 (nSLEEP)(成为 DRV8212中的 MODE 引脚)外、该引脚与 DRV8837C 具有相同的引脚分配。 MODE 引脚配置控制接口模式(PWM 或 PH/EN)。 DRV8212具有4A 峰值输出电流和自动睡眠功能、可在两个输入(IN1和 IN2)处于低电平并持续2.6ms 时将驱动器置于低功耗睡眠模式。

    [引用 userid="454857" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1005042/drv8837c-ocp-protection-for-the-system/3713321 #3713321"]我要确认的另一件事是、如果启动电流过大、可能是1.5A 或更大、电机是否能够正常工作?

    正如我在上面提到的、OCP 可能会触发。 额定电流较高的 DRV8212可能是更好的选择。 如果您对此器件有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armet、

    非常感谢您的支持! 我的客户仍有以下问题、您能帮我回答吗?

    1.如果启动电流不会改变、可能保持在大于 OCP 阈值的1.4A、考虑到客户的情况、它是否会影响芯片组的使用寿命(每天打开锁很多次)?

    2. 如果启动电流不会改变,可能保持在大于 OCP 阈值的1.4A, 考虑到客户的情况,它是否有损坏芯片组的风险(每天打开锁多次)?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    今天是美国的假日。 我将在明天为您提供问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armet、

    谢谢!  

    我想在此更新有关此案例的更多信息:

    1. 所示为 DRV8837及其外部电路的原理图
    2. IN1和 IN2的输入 PWM 波形遵循以下顺序:00 - 01 - 00。 因此、它应该使用快速衰减模式
    3. 当绕组电流突然下降时、IN1和 IN2处于低电平和高电平状态。 但是、应触发 OCP、因为绕组电流大于1.2A。 那么、为什么绝对 OUT1-OUT2电压(蓝色波形)没有趋向于变为0V 的下降趋势? 在我看来、绝对绕组电压 OUT1-OUT2应该降低、因为 OCP 故障触发了所有 FET 关闭。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    由于我们已将讨论转移到电子邮件中、因此我现在将关闭此主题、并在我们回答您的问题后再次发布。