主题中讨论的其他器件: DRV8212、 DRV8837
尊敬的团队:
我的客户将 DRV8837C 用于其智能锁终端设备。 他们有以下问题需要确认:
IOCP (最小值)为1.2A、tDEG 为1us。 下图是启动电流。 考虑到这样的应用场景:每天可能有5倍的智能锁将打开、这进一步导致启动电流上升到1.4A 左右、抗尖峰脉冲时间超过1us。 然后、DRV8837C 将进入 OCP 状态、相电流将减小。 这种应用场景可能会持续5年甚至更长时间。 您认为这种情况有任何风险吗? 您是否认为如果客户使用类似的芯片组、它是否可靠?
谢谢!
迪伦