This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:高电阻设置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1002074/drv8424-setting-of-high-resistance

器件型号:DRV8424

大家好、

DRV8424 M0 M1 启用

客户想知道如何 实现高阻抗设置 MCU?

 2.步进信号是否为1:1方波?  他在演示板上测试的不是1:1。  DIR 是1:1方波。

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    EVM 使用 MSP430作为支持 HiZ 输出的主机控制器。

    2. DIR 引脚由 GUI 控制。 如果他们没有更改 DIR 设置并看到1:1 方波、我认为他们测量了错误的引脚。 您是否会 要求 提供测量设置图片以显示电路板标签和测试点连接?

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wang Li、

    客户想知道是否未使用 MCU、硬件能否实现高阻抗设置? 如果是,如何实现这一目标?

    他确认他 没有测量到错误的引脚。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    如果不使用 MCU、则将该引脚悬空可设置高阻抗。

    如果他没有测量到错误的引脚、他们是否会在 EVM 上进行测试? 他们能否拍照以显示连接?

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    他们是否在 EVM 上进行测试?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8424EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    余晓

    如何控制  DIR 1:1方波?

    此致、

    王  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    这有点令人困惑。  电机是否经常改变方向?  只要方向引脚发生变化、电机就会改变方向。  使用方向引脚上的该方波、它的变化非常频繁。   

    有关阶跃输入、请参阅第6.6节。  在 STEP 上没有方波是可以的。  您只需一个970ns 低电平周期后跟一个970ns 高电平周期即可发出阶跃。   

    如果有任何更新、请告知我们。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它是 EVM。  如果不使用 MCU、硬件是否可以实现高阻抗设置?  如何实现?  例如、浮动 M0;理论上应为2V 电压;实际使用万用表? 它无法通过 示波器进行测试。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    今天是美国假日。  预计明天会收到响应。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    是的、当悬空时、我预计 M0引脚上的电压为~2V。  为了实现这一点、它们只需在硬件中将引脚保持未连接状态即可。

    此致、

    Ryan