This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品组合搜索

Guru**** 1490575 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1, DRV8873-Q1, DRV8874-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1005038/portfolios-search

主题中讨论的其他器件:DRV8906-Q1DRV8873-Q1DRV8874-Q1

大家好、我想问一下产品系列促销、这些器件是否满足以下要求(汽车帐户):

驱动调节电机:正常100mA、峰值200mA、需要6个半桥

驱动器折叠电机:需要0.65A 正常电流、5A 峰值电流、2个半桥

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 DRV8906-Q1了解第一个机会。

    第二个问题、请考虑 DRV8874-Q1或 DRV8873-Q1。

    此致、

    Ryan