This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:关于 DRV8301过流保护阈值设置

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8323R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1004583/drv8301-about-drv8301-overcurrent-protection-threshold-setting

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件: DRV8323R

大家好、

客户想要了解在使用 DRV8301时如何考虑设置 VDS 过流保护阈值?  

这种保护是否更加敏感? 如果设置为最低档位、是否容易触发8301过流保护?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    在设置 VDS 过流保护阈值时、必须考虑 VDS 跳闸点的通道间容差高达20%。 可能影响 VDS 监控精度的一些因素包括温度升高(这会增加 Rdson 电阻)、VDS 布线中的噪声、耦合以及漏源引线寄生电感。 请务必注意、该方案设计为失效防护、而不是精密电流调节器。

    在考虑使用哪个 VDS 阈值时,必须考虑 FET 的 Rdson。 根据欧姆定律计算过流阈值:VDS 过流跳闸电流= VDS/Rdson。 VDS 阈值电压可通过 OC_ADJ_SET 寄存器中的6-10位通过 SPI 进行配置。 客户在选择 FET 时可能需要考虑可用的 VDS 电压设置、以确保 RDSon 电阻允许实现所需的过流保护。   

    关于客户关于0.06V 最低 VDS 阈值的问题:由于触发该阈值所需的电压较低,该阈值可能对前面提到的因素(温度变化、噪声、耦合等)更加敏感。 例如:0.06V 阈值的噪声裕度比2.4V 阈值小得多。

    DRV8301没有与较新器件类似的专用 VDRAIN 引脚(请参阅 DRV8323R)。 这意味着高侧 MOSFET 漏极电压在 PVDD 上感测。 如果 PVDD 引脚远离 MOSFET 漏极或路径中存在一些阻抗、则 VDS 监控器可能会被电压尖峰错误地触发。

    最棒的

    Johnny Vallespir