This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:能否读取电流表单寄存器

Guru**** 1565925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1003057/drv8906-q1-can-i-read-current-form-register

器件型号:DRV8906-Q1

我的客户正在使用  DRV8906、并且想知道他是否可以 通过芯片内的寄存器读取电流?

从数据表中,只能从寄存器中了解状态 ,但不能知道它所监控的电流的模拟值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    无法通过寄存器读取电流。 您只能知道何时触发 OCP (过流保护)。

    如果客户的应用需要电流感应、我可以帮助建议其他器件。