This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:DRV8316原理图问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1000604/drv8316-drv8316-schematic-questions

器件型号:DRV8316
主题中讨论的其他器件: DRV8323

大家好、我们将 DRV8316用于 BLDC 电机的 FOC 控制、并有以下问题!

我们没有将内部降压稳压器用于任何应用-我们在此期间该如何处理? 我们希望尽量减少组件数量。

2.我们正在考虑3x PWM 模式-与6x PWM 相比、这种模式是否有任何缺点?

DRVOFF 的预期用途是什么? 我想不出我们想要关闭所有 FET 并且驱动器处于睡眠模式的情况。 如果未使用该器件、是否应将其连接到 nSLEEP? 保持悬空?

如何使用 VREF/ILIM 引脚? 它是否可以直接连接到 AVDD? 根据 8.3.11.1、我假设是。 在这种情况下、电流限制是多少?

SDO 是否需要外部上拉? 图8-1和 第8.3.10.4节显示它是推挽式、但数据表提到它是开漏? 如果是推挽式、我们将在 STM 上使用内部 PU。 如果是开漏、我们将通过4.7K 连接到3V3。

6. 我看到数据表提到了模拟接地和电源接地。 过去、我们将电源接地视为系统接地、并为相关电路创建了隔离式模拟器件。 在本例中、出于散热原因、我们需要将散热焊盘连接到电源接地。 有什么想法?

谢谢、

Daniel

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问!  

    1.要禁用降压转换器、可以向 Control_6寄存器中的 BUCK_DIS 位写入1。 这将禁用降压转换器的运行。 您仍需要在降压输出上使用外部组件、因此我建议使用电阻器/电容器组合、因为这会产生最小的组件/成本。

    2。3个 PWM 有利于正弦换向、因为对于正弦换向 、所有三个相位始终处于激活状态(从不是 HiZ)、因此 INLx 引脚都可以连接到 AVDD、因此使用的 GPIO 数量可以减少。 3x PWM 模式也可与 FOC 控制类似、但我们的 FOC 代码专为6xPWM 应用而设计、因此需要修改代码以使用3xPWM 模式。  下面是一 篇相关文章 、它更详细地介绍了不同 PWM 模式之间的差异。

    DRVOFF 只是一个控制器、可 让您关闭    FET 的所有栅极。 如果您不需要此功能、则可以 将 引脚连接到 GND。 请记住 、如果 您希望手动关闭  FET 的栅极 、例如发生特定故障时、此引脚可为您提供灵活性 、因为并非所有故障都导致栅极关闭(取决于故障)

    DRV8316可使用2种模式运行、即限流模式或感应放大模式。 VREF/ILIM 引脚上的电压决定了使用哪种模式。 要使用 DRV8316的 SOx 输出、VREF/ILIM 引脚上的电压必须介于2.8V 和 AVDD 之间。  在此模式下、  SOx 引脚的输出 具有 VREF/2的偏移、以允许负电流和正电流读数。

    要使用限流模式、VREF/ILIM 引脚上的电压必须介于 AVDD/2和 AVDD/2 - 0.4V 之间。 由于 AVDD 是3.3V LDO、因此工作范围为 1.65V 至1.25V。 应选择 VREF/ILIM 引脚上的电压、以使内部比较器在所需的电流限制时触发。 当流经线圈的电流达到导致 Vmeas 等于 VREF/ILIM 引脚上的电压的电平时、比较器将向驱动器发送一个信号以关闭高侧 MOSFET、从而防止向电机施加更多电流。 一旦电流降至阈值以下、驱动器就会在下一个 PWM 边沿恢复切换高侧 MOSFET。  

    由于您使用的是 FOC、因此您需要在 VREF 模式下操作它、因为您需要使用感应放大器输出作为 FOC 算法的反馈。 因此、在此模式下、您不能对此器件使用限流运行模式。

    SDO 引脚可配置为推挽引脚或开漏引脚。 这可以通过配置 CONTROL_2寄存器中的 SDO_MODE 位来设置。 如果您将其配置为开漏引脚、则需要在 SDO 引脚上使用上拉电阻器(我们的 EVM 使用5.1k 上拉电阻器)

    6. 对于您的特定设计、您应该能够使用单个接地而不是分离接地、尤其是因为您不会使用降压。 具有单个接地将有助于散热。  

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好、感谢您的出色回答! 请参阅以下我的评论:

    了解-除了评估中使用的电阻器/电容器组合、我们还可以使用电阻器/电容器组合吗? Eval 使用22R 和22uF 电容。 我们是否可以使用10或100R 和10uF 之类的器件?

    2.我们不使用 TI 的 FOC 代码-我们使用 STM32。 我们考虑对 INHX 使用3xPWM、然后将所有 INLX 引脚绑定到 GPIO、因为我们需要高阻态控制-请告诉我这是否可行!

    3.了解-除非存在重大问题、否则我们会将其绑定到 GND

    4.我们希望使用 SOX 引脚-因此、我们将 VREF 连接到 AVDD。 我们将在 SW 中启用电流限制

    我们将使其保持浮动(STM 上的内部100k pu)、然后在引导时将其配置为推挽

    6.理解-整个布局将使用单个接地

    7.其他问题:关于确定 SOX 线路上 LPF 大小的建议是什么? Eval 使用330R 和22pF。

    为了给您提供更多背景信息、我们的产品最初使用 DRV8323、直到8316出现! 为我们节省了很多钱!!!


    感谢您迄今的帮助!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于电阻器/电容组合、我建议使用推荐的22R 和22uF 组合、因为寄存器中的默认设置是启用降压、因此每次为器件加电时、降压转换器都会启动、直到 BUCK_DIS 位写入1、 此时将禁用降压转换器。

    2.只要代码的输出与3x PWM 应用的输出正确对应、3x PWM 模式就应该像您描述的那样工作。

    7.对于低通滤波器、 最好先使用330欧姆电阻器和22pF 电容器。 这将导致20MHz 范围内的截止频率。 如果仍然存在太多噪声、则可以尝试使用截止频率较低的滤波器。 请记住、如果截止频率过低、 SOx 对电流变化的响应时间可能会更长、这最终可能导致 ADC 采样不准确。

    很高兴听到 DRV8316的发布为  您的应用带来了更具成本效益的解决方案!

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 非常感谢您的深入回答。