请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8885 大家好、团队、
我的客户尝试参考应用手册 slva504来计算 DRV8885上的开关损耗。
为了计算开关损耗、我们需要根据应用手册提供 FSW 信息。
您能告诉我 DRV8885的 FSW 值吗? 它是 DRV8885的步进频率吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sato-San、
PWM 频率与步进频率不同。 例如:客户可以停止 STEP 脉冲并使输出电流保持在特定水平。 在本例中、步进频率为零。 但是、PWM 频率是1秒内高侧 FET 和低侧 FET 开关周期的数量
PWM 频率等于1秒/(输出电流上升时间+输出电流下降时间)= 1秒/(输出电流上升时间+ TOFF)
因为输出电流上升幅度等于输出电流下降幅度。 因此、输出电流上升时间与衰减模式设置相关、该设置与 TOFF 中的输出电流下降幅度相关。 由于电机反电动势与电机速度有关、因此很难给出一个简单的公式。 如果输入电压较高、电机转速较低、输出电流下降幅度较小(慢速衰减)、则 PWM 频率主要为 TOFF。 最大频率低于1/20us=50kHz。
此致、
王丽