This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:开关损耗计算

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1001044/drv8885-switching-losses-calculation

器件型号:DRV8885

大家好、团队、

我的客户尝试参考应用手册 slva504来计算 DRV8885上的开关损耗。

为了计算开关损耗、我们需要根据应用手册提供 FSW 信息。

您能告诉我 DRV8885的 FSW 值吗? 它是 DRV8885的步进频率吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    PWM 频率与步进频率不同。 例如:客户可以停止 STEP 脉冲并使输出电流保持在特定水平。 在本例中、步进频率为零。 但是、PWM 频率是1秒内高侧 FET 和低侧 FET 开关周期的数量

    PWM 频率等于1秒/(输出电流上升时间+输出电流下降时间)= 1秒/(输出电流上升时间+ TOFF)  

    因为输出电流上升幅度等于输出电流下降幅度。 因此、输出电流上升时间与衰减模式设置相关、该设置与 TOFF 中的输出电流下降幅度相关。 由于电机反电动势与电机速度有关、因此很难给出一个简单的公式。 如果输入电压较高、电机转速较低、输出电流下降幅度较小(慢速衰减)、则 PWM 频率主要为 TOFF。 最大频率低于1/20us=50kHz。

    此致、

    王丽