This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:DRV89XX 的差异

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160518/drv8910-q1-differences-of-drv89xx

器件型号:DRV8910-Q1

您好!

除了 通道数量外、DRV8910和 DRV8908之间有何区别?

不仅 DRV8908的接合线更少、芯片是否不同?

除了 通道数之外、DRV8908和 DRV8906之间有何区别?

DRV8906的接合线较少、但芯片是否相同?

在使用具有相同尺寸的器件时、我想考虑应使用哪些器件进行器件的可靠性测试。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 DRV8910/08/06的比较、请参阅下表。

    它们是不同的产品。 我们不能说它们是相同的芯片和更少的键合线。

    请参阅以下链接、了解每个器件的可靠性测试结果。

    www.ti.com/.../DRV8908-Q1

    此致

    Shinya Morita