This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428EVM:无法在 EVM GUI 应用中检测到正确的电机类型

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428, DRV8428EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161096/drv8428evm-not-able-to-detect-correct-motor-type-in-evm-gui-application

器件型号:DRV8428EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8428

您好!

我尝试启动 DRV8428EVM 来测试步进电机接口。 我的机器上安装了 DRV8428 EVM 测试套件。

我能够检测硬件、但无法选择合适的电机类型、当我尝试通过 GUI 探测 EVM 时、我会遇到以下错误  

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    这里的问题是 GUI 软件未检测到 EVM。 您是否遵循 了用户指南中的安装过程

    此致、

    Pablo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    是的、我已按照用户指南中的说明进行安装。  

    您认为这可能是防火墙问题吗?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    是什么。 您可以尝试在公司防火墙之外的个人计算机上安装。

    此致、

    Pablo Armet