This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:universal_motorcontrol_lab 4:将 MCU 更改为 F280023PTSR 48引脚

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, LAUNCHXL-F280025C, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159320/boostxl-drv8323rh-universal_motorcontrol_lab-4-change-mcu-to-f280023ptsr-48-pins

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025CDRV8323

您好!

有人可以帮助查看我的原理图、该原理图基于 LAUNCHXL-F280025C + BOOSTXL-DRV8323RH 组合、但是  

1. MCU 替换为 280023PTSR 48引脚

2. 将 DRV8323RH 与 SPI 而非硬件进行通信

3.仅使用 TMS 和 TCK 作为 JTAG 连接器  

引导模式 GPIO19_X1和 GPIO18_X2连接至3.3V、作为从闪存引导  

e2e.ti.com/.../0830.280023PTSR.pdf

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger、

    我将回顾原理图、并打算在下周中之前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger、

    为了澄清一点、您是否打算使用 DRV8323的硬件变体或是否要使用 SPI 变体? 如果您使用 SPI 与驱动程序进行通信、则需要使用 SPI 型号。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    很抱歉、器件错误、是的、我应该使用 DRV8323RS 而不是 DRV8323RH

    有人可以帮助查看我的原理图、该原理图基于 LAUNCHXL-F280025C + BOOSTXL-DRV8323RH 组合、但是  

    1. MCU 替换为 280023PTSR 48引脚

    2. 将 DRV8323RH 与 SPI 而非硬件进行通信

    3.仅使用 TMS 和 TCK 作为 JTAG 连接器  

    引导模式 GPIO19_X1和 GPIO18_X2连接至3.3V、作为从闪存引导  

    5.将 VDRAIN 和 VM 引脚分别与开关作为电源开关,例如,当插入电池时,它连接到 VDRAIN 和 MOSFET 漏极,然后打开,将 VM 和 VDRAIN 连接在一起,DRV8323上电->生成3.3V 电压,为 MCU 及其外部器件供电。

    e2e.ti.com/.../280025PTSR.pdf

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger、

    感谢您的澄清。 我将进行原理图审阅、并力求在本周结束前提供反馈。  

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger、

    请在随附的驱动器原理图审阅中找到我的意见。

    e2e.ti.com/.../280025PTSR_2D00_TI-reviewed.pdf

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    "我是否可以知道次级 MOSFET 的用途是什么? 要驱动 BLDC 电机、每相需要一个半桥。"

    我想使每个相位上的电流加倍、例如使用2个50A MOSFET 处理100A 电流。

    我可以吗?  

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger、

     

    感谢您的澄清。 是的、您可以使用并联的 MOSFET 以这种方式增大电流。

     

    但是、我可能建议在栅极之间添加一个小的栅极电阻器、如以下应用简报中所述、以防止 MOSFET 开关期间共享栅极节点上的振荡、因为它可能会导致驱动器或 MOSFET 损坏。

     

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf39a/slvaf39a.pdf

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的设计技巧,现在我只剩下3个问题:

    1.我只想使用 TCK 和 TMS 进行 JTAG 调试

    2.将+BATT (VDRAIN)和 VBUS (VM)连接为电源开关、例如、当插入电池时、它只连接到 VDRAIN 引脚和 MOSFET 漏极、然后开关打开、将两个 VM 连接到 VDRAIN 引脚、然后生成3.3V 电压为 MCU 及其外部器件供电。

    3.我将 GPIO 28和29用于 UART,您能告诉我是否可以再使用一个 UART 端口吗?  

    e2e.ti.com/.../f280025PTSR.pdf

    谢谢、  

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger、

     

    是的、您应该能够使用开关将 VM 连接到 VDRAIN、然后使用器件生成的3.3V 电压来支持外部组件。

     

    我将让控制器团队回答有关微控制器的其他问题。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463531" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159320/boostxl-drv8323rh-universal_motorcontrol_lab-4-change-mcu-to-f280023ptsr-48-pins/4364814 #4364814]1. 我只想使用 TCK 和 TMS 进行 JTAG 调试[/QUERP]

    是的。 两线制 cJTAG 只需要这两个信号。

    [引用 userid="463531" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159320/boostxl-drv8323rh-universal_motorcontrol_lab-4-change-mcu-to-f280023ptsr-48-pins/4364814 #4364814"]3. 我将 GPIO 28和29用于 UART,您能告诉我是否可以再使用一个 UART 端口吗?  [/报价]

    GPIO28和 GPIO29可用作 UART 的 SCIA_RX/TX。 如果需要更多 UART、可以将其他 GPIO 用作 SCIB_RX/TX。 您可以查看数据表、了解哪个 GPIO 支持 SCI 功能。

    [引用 userid="463531" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159320/boostxl-drv8323rh-universal_motorcontrol_lab-4-change-mcu-to-f280023ptsr-48-pins/4360544 #4360544]4. 引导模式 GPIO19_X1和 GPIO18_X2连接到3.3V 作为从闪存引导[/引用]

    请查看  F280023PTSR 的数据表。 GPIO19和 GPIO18不是确定引导模式配置的引脚、即 GPIO24和 GPIO32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、

    [引用 userid="35051" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159320/boostxl-drv8323rh-universal_motorcontrol_lab-4-change-mcu-to-f280023ptsr-48-pins/4365533 #4365533]GPIO28和 GPIO29可用作 UART 的 SCIA_RX/TX。 如果需要更多 UART、可以将其他 GPIO 用作 SCIB_RX/TX。 您可以查看数据表、了解哪个 GPIO 支持 SCI 功能。[/quot]

    我看不到任何 GPIO 作为 SCI B、80和48引脚模型都只有1个 SCI、对吧? 或使用 LIN 作为 SCI?

    由于 使用 cJTAG,我可以释放用于 LIN_RX 和 LIN_TX 的 TDO 和 TDI,这是可以吗?

    [引用 userid="35051" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159320/boostxl-drv8323rh-universal_motorcontrol_lab-4-change-mcu-to-f280023ptsr-48-pins/4365533 #4365533">请查看  F280023PTSR 的数据表。 GPIO19和 GPIO18不是确定引导模式配置的引脚、即 GPIO24和 GPIO32。[/quot]

    是的、我将 GPIO 24和32用于标记为 BM_1和 BM_2的引导模式

    GPIO 18和19用于晶振  

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463531" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159320/boostxl-drv8323rh-universal_motorcontrol_lab-4-change-mcu-to-f280023ptsr-48-pins/4366196 #4366196"]

    我看不到任何 GPIO 作为 SCI B、80和48引脚模型都只有1个 SCI、对吧? 或使用 LIN 作为 SCI?

    由于 使用 cJTAG,我可以释放用于 LIN_RX 和 LIN_TX 的 TDO 和 TDI,这是可以吗?

    [/报价]

    没错。 您可以将具有 LIN 的 GPIO 用于 UART。