This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:用于测试过程的 DLL

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160072/drv8889-q1evm-dll-for-testing-procedure

器件型号:DRV8889-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8899-Q1DRV8889-Q1

大家好、

我们想评估 DRV8899-Q1的直流电机管理。

我们希望微调电机运行周期、更改暂停/运行周期、更改旋转方向。

您是否可以共享任何 DLL 来帮助我们在 C#中实现测试程序?

我们知道 EVM 产品文件夹中的 GUI 软件、但似乎不包含此类 DLL。

谢谢、此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    EVM 产品文件夹中提供的固件也可能对您有所帮助。  我们不提供 DLL 吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    我们的 GUI 在实施测试程序方面存在问题、尤其是在配置暂停时。 请找到随附的程序。 固件是否可以执行此操作、也许您有一些提示?

    谢谢、

    阿伦

    e2e.ti.com/.../DRV8899_2D00_Q1_5F00_test_5F00_procedure.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    感谢您的提问。 此数据表页面可能是速度设置过程的提示。

    我们可以支持与 DRV8889-Q1相关的问题、但不能用于他们的 GUI/工具开发。

    此致

    Shinya Morita