This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:DRV2665增益设置

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2665, DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160392/drv2667evm-ct-drv2665-gain-settings

器件型号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2665DRV2667

您好!

对于一个开发项目、我将 DRV2665驱动程序与 TDK PowerHap 结合使用。  

开发套件 DRV2667EVM 工作正常、因此我将该驱动程序原理图复制到了自己的项目中。

但是、当我尝试在项目中将驱动器设置为105V 升压设置时、驱动器会变得非常热/损坏。

正确的方法是什么?

对于增益设置、在启动时是否需要遵循特定的序列?

此致、

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    对我来说、这听起来不像是电源定序问题。 如果器件明显升温、则可能是由于升压配置所致。  

    Rext 的值和升压电感(Isat 和电感)的规格是什么?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Arthur、

    嗯、我没有看到开发板上的热量上升了、这是我发现的奇怪现象。

    开发板使用相同的值:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slou323 (第26页)

    此外、电感器与这些值相匹配。

    我更改的唯一内容是使用固定的 R2值、因为它们在开发板上切换 R3&R4以获得增益。

    此致、

    Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请等待12-24小时、以便我们的音频专家发表意见。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    增益设置不会出现问题、我们有很多客户系统将 FB 电阻 硬接线至 105V

    如果要测试设备启动配置是否是问题、您可以执行此操作。 从 EVM 接头(SCL/SDA/GND)连接 I2C、并移除控制 DRV2667供电位置的"DRV"跳线。 然后按照评估 EVM 时的相同方式为系统加电。 MSP430和 GUI 将在您的板上看到 DRV2667、您可以像在 EVM 上一样对其进行控制

    如果您遇到过热问题、则可以知道该问题与硬件有关、而不是与软件有关。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    感谢 你的帮助! 我想我现在已经弄清楚了。

    仍然会加热一点、但开发套件还连接了一个大金属板;这也解释了为什么温度稍低。

    此致、

    Jeroen