This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:LRA 额定电压设置

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160747/drv2605l-lra-rated-voltage-setting

器件型号:DRV2605L

大家好、

我们希望使用开环模式控制 LRA、LRA 的额定电压为1.5Vrms。

我想知道如何设置参数以满足额定电压?

谢谢、

此致、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请等待12-24小时、以便我们的音频专家发表意见。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    在开环模式下、满量程电压由 OD_CLAMP (寄存器0x17)设置

    峰值电压:

    Vrms:

    其中 f (LRA)是您希望驱动 LRA 的频率。

    此致、
    Arthur