This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:为什么峰值灌电流大约是峰值拉电流的两倍

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162009/drv8703-q1-why-the-peak-sink-current-is-approximately-two-times-the-peak-source-current

器件型号:DRV8703-Q1

您好、专家、

为什么峰值灌电流大约是峰值拉电流的两倍? 此类设计的目的是什么? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    为什么高侧灌电流/拉电流能力比低侧强? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    请参阅此 应用手册 以获取您的问题答案。

    此致、

    Pablo