Thread 中讨论的其他部件: 、DRV8962
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
采用相同配置时、DRV8711EVM 测试板上的振动更小。 MOS 管是 AO4826、传感电阻器0.05 Ω。
振动量是否与 PCB 上线条的厚度有关? B2LS 和 BISENP 的线条略显细。
配置如下:
SPI_DRV8711_Write (0x00、0x0E21);//E25 break 32 trim、最高位用于更改死区时间
SPI_DRV8711_Write (0x01、0x01AB);/0x170
SPI_DRV8711_Write (0x02、0x0000);//较低的8位用于更改 TOFF 时间
SPI_DRV8711_Write (0x03、0x0000);//较低的8位用于更改 TBLANK 时间
SPI_DRV8711_Write (0x04、0x0304);//较低的8位设置 TECAY 时间
SPI_DRV8711_Write (0x05、0x0F32);
SPI_DRV8711_Write (0x06、0x00A0);//
SPI_DRV8711_Write (0x07、0x0000);
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃