This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:有关 UVLO 功能的问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161450/drv8305-q1-question-about-uvlo-function

器件型号:DRV8305-Q1

你(们)好

对于数据表中的 ULVO 功能、我有两个问题

Q1:如何了解 PVDD 下降和 PVDD 上升的参数?

假设 PVDD 现在是10V、当 PVDD 由于 负载斜坡或电源泵送条件而上升到42.5V (10V+32.5V (如数据表中所示)时、nFAULT 引脚将显示错误?

Q2: DRV8305-Q1的过压值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

     

    上升和下降值因滞后而增加。 这是为了防止多次上升和下降反复触发警告。  请阅读以下文档和博客以了解有关此内容的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slva769a/slva769a.pdf

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-undervoltage-lockout

     

    PVDD_OV 是一个警告、意味着它将显示在 nFault 上、但不会导致栅极驱动器或其他块上发生操作。 数据表第7.3.8.1节介绍了此功能。

     

    希望这能提供一些澄清。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     很抱歉我写了错误的主题。我的真正问题是关于 OVLO。

    如何理解 PVDD_OVFL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

     

    PVDD_OVFl 的工作原理相同。 有一个上升和下降值是由滞后引起的。 这将防止触发开-关-开警告、从而使器件运行更平稳。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的强大支持。

    我有最后一个问题。 过压阈值的值是多少?  我在 DRV8305-Q1数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    这部分内容如下:  

    希望这对您有所帮助。

    如果这与您的问题有关、请将回复标记为已解决。

    此致、

    Akshay