This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:DRV120 -驱动程序失败

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/874782/drv120-drv120---failed-driver

器件型号:DRV120

我最近有一个 DRV120显示故障情况。

我测量了 OUT 引脚接地、并测量了故障器件的18.5kOhm。

在工作电路上、我通常测量2.4M Ω 左右的接地。

我们有一个应用、可以让阀门开启24小时或更长时间。

DRV120是否支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawaad、您好!

    感谢您的提问。 让我联系支持该部件的专家。 您可以在1/24/20之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawaad、您好!

    在我看来、由于 高功率而导致输出 FET 烧断、这是阀或电源电压的问题。

    阀打开的时间不应产生任何影响。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Costin。  我已包含驱动程序原理图的屏幕截图。   

    我们已经做了一些修改。  现在、RPEAK = 182k 并且 TKEEP = 2.2uF。  因此峰值电流大约为91.5mA。  我们使用的是24V 电源。 我们驱动的阀是 LVM095R-5C-6-Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawaad、您好!

    我发现没有什么问题、外部组件适用于典型应用。 所选的峰值电流和保持电流为平均电流类型、不会损坏内部 FET。

    我找不到阀 电感和电阻、 如果没有的话、很难估算阀电流纹波。

    电感和电阻将影响纹波和电压余量。

    我建议测量阀电流和 DRV120输出电压、首先检查它们是否是预期值。

    如果使用阀门的时间长、则不会损坏 DRV120。 阀门可能短路或类似的情况。

    此致、

    Costin