This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行42V PMDC 电机的最佳控制器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, BOOSTXL-DRV8301, DRV8873HEVM, BOOSTXL-DRV8320RS, DRV8704, DRV8704EVM, DRV8702-Q1, DRV8702-Q1EVM, DRV8702D-Q1, DRV8702D-Q1EVM, DRV8703-Q1EVM, DRV8703-Q1, DRV8703D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/882059/best-suitable-controller-to-run-my-42v-pmdc-motor

主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DBOOSTXL-DRV8301DRV8873HEVMBOOSTXL-DRV8320RSDRV8704DRV8704EVMDRV8702-Q1DRV8702-Q1EVMDRV8702D-Q1DRV8702D-Q1EVMDRV8703-Q1EVMDRV8703-Q1DRV8703D-Q1EVMDRV8703D-Q1

1)型号:TMDXIDDK379D

  网址: https://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D 

               或

2)型号:BOOSTXL-DRV8301

  链接: https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-DRV8301  

              或

3)电路板名称:具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块

  链接: http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-DRV8320RS#1 

               或

4)型号:DRV8873HEVM

  链接: http://www.ti.com/tool/DRV8873HEVM

  

问题:您能否告诉我上面哪款控制器板适合运行额定值为以下的42V PMDC 电机:

              1) 1)额定功率          = 250W

                           2) 2)最大电压           = 42V

                           3) 3)最大速度             = 4000 RPM

                           4) 4)空载电流       = 0.97A  

              5) 5) Ke                          = 8.7V/KRPM

              6)端子电阻 = 3.9 Ω

              7) 7)端子电感= 0.665mH

基本上、我想运行我的 motorsolver dystno 套件、您可以在 http://motorsolver.com/kits/250-watt-dyno-kit/上获得更多详细信息 

如果您有任何其他解决方案、请告诉我

请告诉我您的答案

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwambhar、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    我可以对上面的两个 BLDC 选项进行评论、然后将该帖子交给其他两个团队、以便对有刷解决方案和 C2000解决方案进行评论。

    2) 2) BOOSTXL-DRV8301套件支持高达24V 的电压、因此无法与42V 电机配合使用。

    3) 3) BOOSTXL-DRV8320RS 套件支持60V 的绝对最大值、因此如果您可以保证重负载或制动下的电压瞬变不会超过60V、则可以使用此套件。 请注意、随附的套件不支持有刷电机、因为这是为三相无刷电机设置的。 您将需要编写代码来支持此套件的两相操作。

    我建议使用有刷套件、因为它们最适合开箱即用。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwambhar、

    4) 4) DRV8873HEVM 支持高达38V 的电压。 因此、它不能与您的42V 电机配合使用。 此应用电流大于6A (堵转电流可能高于10A)。 DRV8704有刷直流电机驱动 器使用外部 FET 来支持高电流应用、并且可支持高达52V 的电压。 请检查电机是否为 有刷电机、输入电压范围是否具有52V 的足够裕量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回复、我将根据您的建议从  列表中删除 BOOSTXL-DRV8301套件。

    现在谈一下第三点、编写支持两相操作的代码、我可以运行42V PMDC 电机。  

    如果是、请提供该代码、并告诉我如何在 Code Composer Studio (CCS)中编写该代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    DRV8873HEVM  支持高达38V 的电压、这意味着它可以运行高达38V 的 PMDC 电机?

    对于 DRV8704、它附带一个电路板或仅一个 IC?

    还告诉我 DRV8704支持高达52V 的电压、因此它能否支持我的电机电压、即42V PMDC 电机

    请为我提供一个符合42V PMDC 电机要求的正确控制器、所有规格都是我之前列出的规格  

    请给我快速重放、我的时间非常有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他满足我要求的电路板或解决方案、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwambhar、

    DRV8873HEVM  支持高达38V 的电压。 这并不意味 着输入 可以 具有典型 的38V 电压。   我们必须为输入源电压变化提供足够的裕度;输入源热插拔期间的任何尖峰 以及  客户在电机制动或反向驱动时的任何尖峰。

    DRV8704EVM 可在 https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=DRV8704EVM 中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我了解 DRV8873HEVM 支持高达38V 的电压、我必须为输入源电压变化留出足够的裕量、但它是否适用于42V PMDC 电机或 DRV8704EVM 适合我的42V PMDC 项目?

    如果您有任何其他控制器、请推荐我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经找到以下 EVM 板并阅读了与此板相关的所有文档文件、因此在所有板中、我可以看到此板的输入电压范围或工作电压范围、但在该文档文件中、我无法找到 EVM 板输出 电机输出的电压范围。 因此、请帮助我从以下电路板中找出适合运行42V 直流电机的电路板  

    1) DRV8702-Q1汽车类有刷直流电机栅极驱动器评估模块(DRV8702-Q1EVM)

    www.ti.com/.../DRV8702-Q1EVM EVM&tisearch=Search-EN-万物#supportandcommunity

    2) 2)双路有刷直流电机栅极驱动器评估模块(DRV8704EVM)

    3) DRV8702D-Q1汽车类半桥有刷直流电机栅极驱动器评估模块(DRV8702D-Q1EVM)
    4) DRV8703-Q1汽车类有刷直流栅极驱动器评估模块(DRV8703-Q1EVM)
    5) DRV8703D-Q1具有 SPI 的汽车类半桥有刷直流电机栅极驱动器评估模块(DRV8703D-Q1EVM)
    此致、
    Vishwambhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwambhar、

    由于您不知道所有工作条件下的最大输入电压、因此我想选择双路有刷直流电机栅极驱动器评估模块(DRV8704EVM) 来支持 42V 直流电机。

    所有 DRV870x 都支持100%占空比、这意味着输出电压 可能与输入电压相同。