主题中讨论的其他器件: DRV8886EVM、 DRV8885EVM、 DRV8886AT、 DRV8886
大家好、
我的客户在下面询问 了 DRV8886ATEVM 的当前设置。
当客户配置 IFULL 为1A、但实际测量电流为1.5A 时、使用 DRV8886ATEVM。
但是、在 DRV8886EVM/DRV8885EVM 的相同电流设置下、测得的电流为1A、与预期的值相同。
随附的是软件版本信息和转储设置文件。
您能否检查导致此不匹配的原因?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在下面询问 了 DRV8886ATEVM 的当前设置。
当客户配置 IFULL 为1A、但实际测量电流为1.5A 时、使用 DRV8886ATEVM。
但是、在 DRV8886EVM/DRV8885EVM 的相同电流设置下、测得的电流为1A、与预期的值相同。
随附的是软件版本信息和转储设置文件。
您能否检查导致此不匹配的原因?
此致、
您好、Wang-San、
请帮助我测量好的和坏的 RREF 引脚电压。
TIJ) RREF 上的电压 = 0.45V。
2.它们能否测量好的绕组电流和坏的绕组电流? 我担心一些异常的绕组电流波形会产生影响。
TIJ)请参阅随附的波形。
此致、
福家原-圣:
如果它们不更改 RREF 引脚电阻器、则串联 RREF 电阻器应为15k Ω。
如果 MCU 侧 RREF 电阻器电压为0.45V、则根据数据表公式2、电流应为1.27A
我可以想到的三件事:
RREF 串联电阻值被移位至一个较低的值。 请检查该电阻值。
2. MCU 尝试设置0.6V 以获得1A。 但是、测量值为0.45V。 MCU 损坏。 请将其与良好的电路板 RREF 电阻器电压进行比较。
3.早期发布的工程师板可能没有15k 欧姆的 RREF 电阻器。 (在本例中、请拍摄电路板的图片)。